结果:找到"SMT 包装 损坏",相关内容473条
  • 请问嘉立创SMT后发货包装标准是什么?
  • 同样一个问题投诉了至少三次,两年时间,到现在还是没有解决。第一次,2021年9月份,SMT完成后,收到后,发现板子上有多个电容变形,发现是包装的时候把两个板子元器件对着元器件放,相互挤压形成的,于是给嘉立创反馈,提出问题,希望以后能够解决。虽然嘉立创把问题推给了快递,但是态度也比较积极,也说要进行改进。第二次,2023年2月底,同样还是因为电容收到挤压,而且破损了。投诉后,售后直接就说嘉立创没问题,把问题推给快递,还有个原因是客户没有花钱定制包装。说我没花钱定制包装我认的,但是我认为说快递不好一点都不合理,如果是快递不好的话,首先外包装应该会损坏,可是外包装都是好的,打开外包装内部包装也是好...
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: SMT 发帖人:闲青 发帖时间:2023-03-08 15:56:00
  • 建议开设外包板块
  • 有些小项目直接可以在这里外包在立创eda设计pcbsmt最终客户直接拿到成品板子
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: 外 发帖人:北京老带鱼 发帖时间:2021-12-13 18:40:00
  • 求助管理员,是否一些立创官方的PCB封装库有错?
  • 你好,本人第一次使用立创EDA,并且第一次在嘉立创打样PCB和贴片。出现问题如下:如上所示,在“设计检查结果”里面,发现了很多元件的方向有误。下图是原图上图是原图下图是修正后的图上图是修正后的图以上可见,有大量的极性元件方向错误被人工修正了。我的疑问是,这是怎么发生的,以后怎样避免。以MOS管AO3401A为例:贴装原图如下:修正后如下:这个管使用的是立创的原理图库和PCB库,见下图:在EDA界面的封装管理器查看如下:在论坛上翻阅帖子,例如这个帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_116_1.html像这个帖子说的,那么,AO3400A的D极,画...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 封SMT 发帖人:brucewoo 发帖时间:2019-03-16 03:12:00
  • 9.9元包邮活动即将结束通知
  • 尊敬的立创商城客户:立创商城全场9.9元包邮活动将于9月30日18:00结束,包邮即将关闭,赶快抓紧最后时机,速速抢购吧!更多优惠活动即将上线,敬请期待!立创商城2018.9.27
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-09-27 11:08:00
  • 谨记!这九种单片机项目坚决不要接!(ZT)
  • (以下内容来自网络,版权归属原创作者,如有侵权请告知)第一种:画大饼的项目坚决不接。有的客户会很热情的找到你,告诉你这个项目如何如何地有前途,产品研发成功了之后会有多么大的出货量,会有多么丰厚的利润,建议你一起跟他创业合作,成功了之后给你高额提成,但是产品在研发阶段要大家共患难,共同承担风险,意思是不给你一分钱的开发费,只有等他的产品卖出去之后你才会有提成收入。类似这样的客户我经常会遇到,请记住一句话,不管他们的项目前景有多么诱人,不管他们的理由是多么的充分,凡是不给开发费的客户都是“耍流氓”。工程师索要的开发费,本质上不完全是开发费,还有相当一部分是属于生活费,连生活费都不给的客户,连生活...
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 外 发帖人:那林 发帖时间:2017-10-09 11:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: